This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:BQ24640的替代产品

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707109/bq24640-alternative-to-bq24640

器件型号:bq24640
主题中讨论的其他器件: BQ33100

大家好、

我的客户想要实现一个电路、在该电路中、他们必须对大约5F 的超级电容器进行充电和监控。 到目前为止、他们测试了 BQ24640的 EVM 和配套的 BQ33100。 他们对该解决方案不是很满意、因为与附近的降压转换器一起、系统会受到高 EMC 的影响。

您对不同的方法或与此相关的 p/n 是否有任何建议? 具体而言、我的客户的电源为24V 至12V @5A、该电压连接到超级电容器、需要进行监控。 根据您的经验、您是否还可以建议一个与假设的电池充电器相结合的降压转换器?

提前感谢、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!

    该 EVM 在任何意义上都未针对 EMI 性能进行优化。 EMI 不应基于 EVM 的结果。 设计 PCB 板时需要考虑 EMI 优化。

    bq24640是我们的充电器产品系列中唯一一款满足充电电压要求的超级电容器充电器。

    对于降压转换器建议、您可能需要对降压转换器选择进行参数搜索。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jing Zou、

    感谢您的快速回复。 我明白了。 我只需添加超级电容器将为50F、但我想这不会改变您的答案。

    再次感谢!
    Adrian