This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:电流受限

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LM2676, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705275/lm2576-current-being-limited

器件型号:LM2576
主题中讨论的其他器件: LM2676LM2596

您好!  

我尝试使用 LM2576以12V 的电压运行激光雷达、以将电压从24V 转换为12V。 当我以24V 的输入电压开始时、电流消耗为~250mA。 激光雷达尝试消耗更多电流、输出电压瞬间降至8V 并返回12V。 当我从18V 开始时、流耗为~600mA。 现在、当我缓慢增大 到24V 时、电流保持在600mA。 但是 、当我以24V 电压开始时、为什么电流不会达到600mA? IC 的输出始终稳定在12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我需要对您看到的内容进行一些澄清。
    您引用的电流是来自输入电源还是负载?
    请尝试解释输入电源和负载启动的确切顺序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以在输入电源上看到我引用的电流。
    1.我在24V 输入电压下启动、电流为250mA、可以在示波器上看到上图。 激光雷达正在尝试消耗电流。 可以看出、电流在观察到电压突然下降的确切时间上升到350mA。 这种情况持续发生。
    2.我在18V 输入电压下启动、电源上的电流为600mA。 一切都很好。
    3.我从18V 开始、一切正常、然后慢慢地将电源增加到24V。 激光雷达在这里也能正常工作。 电流为600mA。

    唯一的问题是、当我以24V 电压启动时、为什么我无法获得正确的电流
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件可能会降低频率并折返电流限制。
    如果我们能够在不良行为期间看到一个 SW 引脚和 Vout 的"范围"、那将是很好的。
    电感器电流的快照。

    作为测试、您可以尝试在无负载的情况下启动稳压器、然后施加负载。
    可能是该器件不适合您的应用。
    负载是否具有恒定电流特性或恒定电阻特性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 IC 上没有 SW 引脚。 我放置了一个0.1欧姆的电阻器来测量输出端的电流、电路开始意外工作。 我并不完全理解为什么会发生这种情况




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    0.1欧姆电阻似乎通过提高负载的有效阻抗来帮助开关启动。
    您似乎有一个难以启动的负载。
    您能否通过禁用负载来控制负载、直到开关能够启动并启用负载?

    您可能需要不同的稳压器、例如 LM2596或 LM2676、它们具有不同的启动特性、可能更适合您的负载。