Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LM2676, LM2596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2576 主题中讨论的其他器件: LM2676、 LM2596
您好!
我尝试使用 LM2576以12V 的电压运行激光雷达、以将电压从24V 转换为12V。 当我以24V 的输入电压开始时、电流消耗为~250mA。 激光雷达尝试消耗更多电流、输出电压瞬间降至8V 并返回12V。 当我从18V 开始时、流耗为~600mA。 现在、当我缓慢增大 到24V 时、电流保持在600mA。 但是 、当我以24V 电压开始时、为什么电流不会达到600mA? IC 的输出始终稳定在12V