This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:过压保护公式不符

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/707122/ucc28600-overvoltage-protection-formula-discrepancy

器件型号:UCC28600

您好!

我正在使用 UCC28600设计反激式转换器。

我的问题是、我不知道哪种公式用于计算 R_OVP2的值是正确的

这是数据表第9页中的公式(公式3):

这是第25页的公式(公式22):

第一个使用 N_B 和 N_P、第二个使用 N_PS 和 N_PB。 此外、在等式3中、R_OVP 乘以 V_OVP_LINE、而在等式22中、R_OVP_LOAD 乘以 V_OVP_LOAD。

是否有人可以帮助并澄清此方程式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Florin、

    感谢您关注 UCC28600、数据表中的 equation4 (page9)存在错误。 "NP"实际上应该是"NS"、因为我们希望输出电压反映在辅助绕组上、以找到 OVP 触发电平。 Equ22 (page25)是正确的公式、Excel 计算器工具也使用了正确的公式。
    我会将此错误标记给我们的团队。

    谢谢、
    区域