Other Parts Discussed in Thread: UCC28600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28600 您好!
我正在使用 UCC28600设计反激式转换器。
我的问题是、我不知道哪种公式用于计算 R_OVP2的值是正确的
这是数据表第9页中的公式(公式3):
这是第25页的公式(公式22):
第一个使用 N_B 和 N_P、第二个使用 N_PS 和 N_PB。 此外、在等式3中、R_OVP 乘以 V_OVP_LINE、而在等式22中、R_OVP_LOAD 乘以 V_OVP_LOAD。
是否有人可以帮助并澄清此方程式?