This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:输出负载较小时、输出电压浮动

Guru**** 2604295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704904/tps62150-output-voltage-is-floating-when-the-output-load-is-small

器件型号:TPS62150
主题中讨论的其他器件: TPS62147

您好!

我  在我的设计中使用 TPS62150、我看到了一些奇怪的东西。 当输出负载较低(~150uA)时、输出电压浮动。 当输入电压在8-17V 范围内时会发生这种情况。 是否有调试问题的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sargis、您好!

    您需要查看 Vin、Vout、SW 和 Icoil 的关键波形以查看错误。 此外、"浮动"是什么意思?

    我们还推出了较新的 TPS62147/8、它提供了更多特性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Chris:

    感谢您的快速回复。 "悬空"是指输出变得不稳定、例如当输入高于7V 时、输出电压在3.3V -6V 范围内变化。  

    实际上、今天我 通过示波器检查了 SW 引脚上的信号、并观察  到当输入电压高于7V 时 PWM 信号缺失。 此外、当输入电压低于时、7V 稳压器工作正常、效率与数据表中的相同。

    谢谢、
    Sargis Sargsyan
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sargis、您好!

    您能否发布您的原理图、布局和波形? 除 TPS62150之外、该系统中还有其他什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我发现问题、它与外部电池电压测量电路连接。 现在我们看到另一个问题了)  
    我们检查了斜升时间、并观察到在启动时电压在短时间内变为高电平。 尖峰电压取决于输入电压。 在捕获的波形上,输入电压为13V。 这是否正常? 此外、我还将连接原理图、其中 C23电容器替换为3.3nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sargis、您好!

    我很高兴您发现了第一个问题。

    该启动波形看起来就像噪声耦合到示波器探针中。 您能否使用低电感探针重新测量并放大?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我们对低电感探针也进行了同样的操作、发现没有尖峰。 但我们的问题仍然没有解决。 当我们在稳压器输入端施加电压而不进行斜升时,电压将高于连接到稳压器的13V 稳压器和 MCU 正在燃烧。
    此外、我们在输入电压斜升时测试了稳压器的性能、性能与数据表相匹配。
    此致、
    Sargis Sargsyan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。 答案应该是否定的。

    输出上的尖峰实际上不存在、因为当您使用低噪声探针技术时、您不会观察到它们。

    热插拔过冲最有可能导致烧坏、我在这里解释 过:e2e.ti.com/.../what-is-that-giant-tantalum-cap-on-the-input-of-the-evm 这也是匹配的、因为当输入电压升高时、您不会看到烧坏、而是仅热插拔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:
    谢谢你。 你绝对是对的!!! 以下是    热插拔电源时的稳压器输入捕获。  
      
     我还订购了 capasitros https://www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&itemSeq=265900340&uq=636667333493217378 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    并将其中的两个并联放置在稳压器输入上。 关于为什么我不订购容量大的1个电容器? 因为我不这么做

    PCB 中有空间。 我会尝试并告知您结果。




    此致、

    Sargis Sargsyan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您发现了此问题!