This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 硬件/软件可配置的 PMIC

Guru**** 2599665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706941/pmic-that-hw-sw-configurable

主题中讨论的其他器件:TPS65023B

您好!

以下是 PMIC 的请求:

1.硬件/软件均可配置

a)初始硬件可配置

b) 通过 I2C 或 SPI 引导系统后进行重新配置

2. ZDT (零停机时间),电源交换期间的主系统电源

可以有任何 PMIC 同时执行这两种操作、也可以有不同类型的 PMIC、您能帮您推荐吗?

非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65023B 在系统启动后可(a)通过硬件进行配置、(b)通过 I2C 进行重新配置。

    您能更详细地描述一下项目#2:"2. ZDT (零停机时间)、电源交换期间的主系统电源"?

    您是否有显示"电源交换"将如何发生的方框图?
    系统中 PMIC 将为什么供电? 处理器? FPGA? 详细的方框图也可能显示此信息。