Other Parts Discussed in Thread: TPS65023B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS65023B您好!
以下是 PMIC 的请求:
1.硬件/软件均可配置
a)初始硬件可配置
b) 通过 I2C 或 SPI 引导系统后进行重新配置
2. ZDT (零停机时间),电源交换期间的主系统电源
可以有任何 PMIC 同时执行这两种操作、也可以有不同类型的 PMIC、您能帮您推荐吗?
非常感谢!!