请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 GPCCEDV、 EV2400
尊敬的:
我想在计算镍氢电池电量监测计时使用 BQ34110、但我不知道使用此器件的工作流程是什么。 我有以下问题需要了解:
1) 1)如何测试电池数据以获得准确的电池建模、我需要什么设备?
2) 2)获取数据时、如何将数据转换为 BQ34110的寄存器设置消息?
3) 3)是否有任何文档可帮助调试 BQ34110问题?
谢谢。