This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110使用问题

Guru**** 2600825 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, GPCCEDV, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705344/bq34110-bq34110-usage-questions

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCEDVEV2400

尊敬的:

我想在计算镍氢电池电量监测计时使用 BQ34110、但我不知道使用此器件的工作流程是什么。 我有以下问题需要了解:

1) 1)如何测试电池数据以获得准确的电池建模、我需要什么设备?

2) 2)获取数据时、如何将数据转换为 BQ34110的寄存器设置消息?

3) 3)是否有任何文档可帮助调试 BQ34110问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    由于我们正在离线讨论此主题、我将继续并关闭此主题。
    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    1) 1)需要环境室、恒定电流负载、电源和能够记录电压、电流和温度的系统。

    2) 2)带有 bqStudio 的 bq34110 EVM 以及 EV2300或 EV2400可用于执行电池的记录功能。 GPC packager 具有导出函数、可通过 gpccedv 工具正确格式化文件以供消化、可在以下位置找到: http://www.ti.com/tool/gpccedv

    3) 3)请参阅此处的 EVM 用户指南 :www.ti.com/.../sluubi1.pdf

    如果您有任何其他问题、请告知我们!

    此致、
    Bryan Kahler