This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:电压值中缺少数字

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76940, BQ78350-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186528/bq78350-r1-missing-digit-in-voltage-value

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76200BQ76940BQSTUDIO

您好!

我们拥有 BMS、包括 BQ78350-R1、BQ76940和 BQ76200 IC。  

 Battery Management Studio 软件上的电压值为四位数而不是五位数。 (如随附的文件所示)但是、这是前四位数字、它们作为值是真的。

请您向我们提供有关可能原因和解决方案的信息吗?

此致、

优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    实际电压是多少? 是电池电压还是仿真电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish、您好、感谢您的快速回复。

    例如、实际电压为55657V、但 bqStudio 软件接口上的电压为5565V。 是来自14节串联锂离子(48V)电池组。 但是、我无法理解仿真电压的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf、

    请参阅 TRM 第2.3节中的最后一段电压

    检查 SpecificationInfo()设置为什么。 报告的电压很可能按10进行缩放。