This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:恒定输入电压和宽范围输出电压设计。 RT 引脚上的电压计算。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185262/lm5085-constant-vin-and-wide-range-vout-design-voltage-calculation-at-rt-pin

器件型号:LM5085

尊敬的先生/女士:

我设计了一个输入电压为70V 的电源、可通过控制单元将输出电压设置为固定值5V、12V、24V、36V、48V 和65V。 我已经使用 WEBENCH 为所有输出电压和比较 BOM 生成了单独的设计。 最大的差异是 FB 驱动电压和 Rt 电阻器、因此我决定控制这两个值。 我的问题是关于控制 Rt 电阻。 当 Rt (R112)为常数768k (65V 时)并且希望通过将一个"底部"电阻器连接至 GND (R107至 R111)来调节 RT 引脚上的电压时、我使用了一个电阻分压器(请见附件)。 那么、是否有用于计算 RT 电压的公式、如数据表图8中所示? 或者、我需要 RT 引脚的内部电阻值来计算底部电阻器值、以便在输出电压可变的情况下实现恒定的 Ton 时间。

您认为、其他组件是否应随 Vout 变化而变化?

e2e.ti.com/.../TFIT_2D00_STD_2D00_PowerSupply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    从数据表中可以看出、在 RT 和 VIN 引脚上布置电阻分压器并不常见。 相反、我建议遵循数据表中的 CCM 公式5、在没有分压器的情况下在 RT 上实现动态电阻器网络。 在 RT 和 VIN 之间为典型 VOUT 设置一个默认 RT 电阻器、然后将一个电阻器和 NFET 与默认 RT 电阻器并联。 这样、通过使用 NFET 上的高信号、可以降低有效 RT 电阻并针对新的输出电压值进行调整。 您对底部反馈电阻器的方法似乎很好。

    此致、

    Henry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry、电阻分压器不太复杂、但您的建议似乎更可靠、因此我将遵循这些建议。 当然、我将在原型上测试所有内容。 感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry、电阻分压器不太复杂、但您的建议似乎更可靠、因此我将遵循这些建议。 当然、我将在原型上测试所有内容。 感谢您的回复!