This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:电流限制规格问题。

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706212/tps74801-question-for-current-limit-spec

器件型号:TPS74801

您好!

请帮助澄清 TPS74801规范中的以下描述。

2A 是固定电流限制值? 也可以是电流范围、电流限制为2A (最小值) ~ 5.5A (最大值) ?

 

 

 

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    在所述测试条件 下、TPS74801的电流限制将介于2A 和5.5A 之间。电流限制不会超出2A 至5.5A 的范围。  图17显示了电流限制在额定温度范围内的位置。

    为了确保您的图片可用于后续帖子、请参阅以下内容:

    非常尊重、

    Ryan