This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:方框图问题

Guru**** 2596545 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706382/ucc2895-block-diagram-question

器件型号:UCC2895

你好

我无法理解 UCC2895的最小占空比调整。

如果 EAOUT 引脚固定在0.8V 以下、 观察方框图、可以看到 PWM 比较器似乎停止振荡。

读取数据时、我看到在 EAOUT = 650mV 时、占空比可能在0%至1.4%之间变化。  

我需要评估 EAOUT 上的电压、该电压将产生最小占空比和最大占空比、并具有可实现的最佳线性度。

谢谢你

罗萨诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,罗萨诺

    数据表显示了从斜坡到 PWM 比较器的800mV 偏移。
    我认为、当 EAOUT = 650mV 时、"最小相移"规格实际上只是在占空比(1.4%)上设置一个上限。 此外-当 EAOUT 处于该区域时、空载比较器可能会工作、也可能不工作-它将因器件而异。

    您可以预期 EAOUT 与占空比间的关系图是线性的、但该图的斜率和偏移会因器件而略有不同。 线性图意味着控制环路不必处理电压占空比传递函数中的二阶效应。

    反馈环路将始终将 EAOUT 驱动至实现所需占空比所需的任何电压、该电压将因器件而异。

    此致
    Colin