请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2895 你好
我无法理解 UCC2895的最小占空比调整。
如果 EAOUT 引脚固定在0.8V 以下、 观察方框图、可以看到 PWM 比较器似乎停止振荡。
读取数据时、我看到在 EAOUT = 650mV 时、占空比可能在0%至1.4%之间变化。
我需要评估 EAOUT 上的电压、该电压将产生最小占空比和最大占空比、并具有可实现的最佳线性度。
谢谢你
罗萨诺