This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:VCOM 行为从工作状态切换到过压状态

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704456/lm3478-vcom-behaviour-switching-from-operating-to-overvoltage

器件型号:LM3478

我在升压转换器中使用 LM3478控制器。 规格如下:

输入电压:24V

输出电压:30V

最大输出电流:8A

最小输出电流:100mA

我附上当前使用的原理图。

当输出电流最小时、MOSFET 最小吨期间存储在电感器中的能量大于负载消耗的能量、因此、LM3478在达到过压阈值时立即停止开关。

这是可以的、但在这种情况下、VCOM 电压(跨导误差放大器的输出)在不同器件之间稍有不同。

例如、一个 LM3478的 VCOM 在1.63V 至835mV 之间变化、而另一个 LM3478的 VCOM 在从工作到过压的过程中在1.52V 至849mV 之间变化。 两个器件中的 VFB 电压几乎相同。 这反过来会影响 LM3478在过压后再次打开时所需的电感器电流;VCOM 电压越大、第一个修整周期内的电感器电流就越大。 有时 甚至可以强制使用18A、而其他器件的强制力不超过7A。 我假设这种可变性是由误差放大器跨导的可变性引起的。

您能否确认器件是否受此类可变性的影响、或者您认为我的补偿网络可能是问题? 在第二种情况下、您能向我推荐正确的补偿网络组件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持该器件的工程师目前已不在办公室。 他将於本星期稍后答覆你的质询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    正确的是、跨导误差放大器的不同器件之间存在一些容差。 这就是为什么 COMP 电压因器件而略有不同的原因。

    由于输出纹波不是问题、因此 COMP 电压也不应是问题。 电感器仍然受到峰值电流限制的饱和保护。

    谢谢、
    Garrett