This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022-Q1:占空比大于50%的升压 DC/DC 的最佳斜率补偿是什么

Guru**** 2596525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705197/webench-tools-lm5022-q1-what-is-the-optimal-slope-compensation-for-boost-dc-dc-with-duty-cycle-larger-than-50

器件型号:LM5022-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

各位专家、您好!

我再次来到这个论坛寻求帮助。 我正在设计一个具有 LM5022-Q1、12V+-5%输入、54V/2.4A 输出的升压电路。

我复制了下面数据表第12页的一部分、其中指出、在 MOSFET 关闭期间、最佳补偿与电感器电流成正比;

在第21页中、有一个计算 Rsns 的公式、我可以从中找到与正(Vo -VI)/L 的比值是3D/Fsw = 3DT、对吗?

如果是、为什么这里使用该值、我是否可以仅使用1、1/2或其他值?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该公式是一种简化且保守的计算方法、用于选择具有足够斜率补偿的 Rsns。 理想情况下、3可以减少到2、但它不会留下任何裕量来覆盖电感器容差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的解释、我仍然感到困惑。

    在第21页中、有两个公式用于计算 Rsns 和 RS2、VCL 用于这两个公式、

    公式(41)比较容易理解、如图13所示。

    而对于方程式(36)、它的含义是什么、基于什么理论来获得该方程式?

    谢谢

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流限制公式可推导如下。 无论采用哪种拓扑、都是如此。 为了简化方程式、可以删除 Vslope 项。

    对于电流模式控制架构、最佳斜率补偿应等于电感器的下降斜率乘以电流感应增益。 可以具有比系数1更多的斜率补偿。 对于升压转换器、这是:

    这是可以得到的

    在数据表 K=(3*D/fsw)中、它提供了裕度、有助于适应大多数应用、同时保持公式相当简单。 反向求解 Rsense 是如何推导数据表中的公式。

    然后、等式40被用来使斜率补偿与上面使用的 K 系数相匹配。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett Roecker