This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2201-SP:有关 TPS7H2201-SP 反向电流保护的问题。

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2201-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186918/tps7h2201-sp-question-about-reverse-current-protection-of-tps7h2201-sp

器件型号:TPS7H2201-SP

您好专家、

 

以了解以下原理图。

如果我的5V 次级源对 GND 短路且 EN 次级保持高电平、看起来它将产生流经 TPS7H2201-SP 的反向电流。

在这种情况下、是否会触发 TPS7H2201-SP 反向电流保护?

当反向电流保护工作时、会出现什么行为?

当反向电流高于0.45mA 时、关闭内部 MOSFET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、在 这种情况下、反向电流保护将开启。 如果您的次级电源短接至 GND、则次级器件/开关将关闭、因此默认情况下将启用反向电流保护。 当反向电流保护打开时、仍可能存在较小的反向泄漏电流。 对于该器件、该泄漏电流通常为0.45mA、但最大泄漏电流可达2.5mA  

    谢谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    感谢您的回复!

    剂量反向电流保护通过内部背对背两个二极管工作?

    如果是,我是否可以认为这是内部 MOSFET 关闭时的被动保护?

    还有一个问题、

    如果主电源为5.1V、次级 电源为4.9V。

    因此、Vout = 5.1V >  次级 源 = 4.9V。

    在这种情况下 ,次级 TPS7H2201-SP 是否会关闭?

    如果是、输出电压和输入电压之间有多大的差距会触发这种情况?

    (在本例中为0.2V)

    谢谢!