请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H2201-SP 您好专家、
以了解以下原理图。
如果我的5V 次级源对 GND 短路且 EN 次级保持高电平、看起来它将产生流经 TPS7H2201-SP 的反向电流。
在这种情况下、是否会触发 TPS7H2201-SP 反向电流保护?

当反向电流保护工作时、会出现什么行为?
当反向电流高于0.45mA 时、关闭内部 MOSFET?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
以了解以下原理图。
如果我的5V 次级源对 GND 短路且 EN 次级保持高电平、看起来它将产生流经 TPS7H2201-SP 的反向电流。
在这种情况下、是否会触发 TPS7H2201-SP 反向电流保护?

当反向电流保护工作时、会出现什么行为?
当反向电流高于0.45mA 时、关闭内部 MOSFET?

您好、Sarah、
感谢您的回复!
剂量反向电流保护通过内部背对背两个二极管工作?
如果是,我是否可以认为这是内部 MOSFET 关闭时的被动保护?
还有一个问题、
如果主电源为5.1V、次级 电源为4.9V。
因此、Vout = 5.1V > 次级 源 = 4.9V。
在这种情况下 ,次级 TPS7H2201-SP 是否会关闭?
如果是、输出电压和输入电压之间有多大的差距会触发这种情况?
(在本例中为0.2V)
谢谢!