This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:FB 引脚

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185851/ucc256403-fb-pin

器件型号:UCC256403

您好、先生、

我的客户有以下问题。


在什么情况下、它将关闭 FB 引脚的 AVDD 和内部 MOSFET?

UCC25640x LLC 谐振控制器特性简介概述和启动指南


UCC256403的 IFB 典型值为164 μ A、如果 IFB 电流超过该值、我知道有什么副作用吗?
3.光耦合器(BPC-1009SC)的 CTR 为200~400%、根据以下电路、流入光耦合器的电流(IF)、最小值和最大值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    [引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185851/ucc256403-fb-pin ]1. 在哪些条件下、它将关闭 FB 引脚的 AVDD 和内部 MOSFET?[/QUERP]

    1. AVDD 将在故障状态期间关闭。

    光耦合器电流= IFB + I_RFB

    从上面的公式可以看出 、当光耦合器电流与 IFB 源电流相同时、内部 PMOS 将关闭。

    2.  

    [引用 userid="453673" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185851/ucc256403-fb-pin ]UCC256403的 IFB 典型值为164 μ A、如果 IFB 电流超过该值、我是否知道会有任何副作用?

     当消耗的电流等于 IFB 时、光耦合器将饱和。 您的电流消耗不能超过164 μ A。 在这种情况下、VFBreplica 将处于其最小 值。

    当继续增加并达到的值时,FB 引脚电压开始下降,因为没有电流流经 PMOS。 FB 引脚拉低会影响系统瞬态响应、这是由于通过为光耦合器的寄生电容器充电来上拉 FB 引脚电压而引入的额外延迟。

    3.  

    if = Iopto / CTR  

    理想情况下、IF 可以介于0至(164uA/CTR_MINIMUM)之间的任何位置

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    I_R712 =(18V-5.5V)/12K = 1.04mA、I_R719 = 1.5V/2K = 750uA

    IF = I_R712 - I_R719 = 290uA

    CTR = 200~400%

    IC = CTR (300%) x IF = 870uA

    我的客户希望系统稳定性、您能帮您检查 IC 的计算值吗?如果可以、是否可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的应用手册草稿(应用手册的最后一节)、其中我已解出补偿器示例。 请遵循这些指南并找到相应的补偿器值。

    e2e.ti.com/.../Tri_2D00_34b0609e_2D00_2c6e_2D00_40c5_2D00_8f6a_2D00_40c808450af2.pdf

    如果您仍有疑问、请告诉我。

    此致

    曼尼甘塔 P