This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652170:TPS652170替代了 TPS65217C、未按预期工作。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS652170, AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186868/tps652170-tps652170-replaced-tps65217c-not-working-as-expected

器件型号:TPS652170
主题中讨论的其他器件:AM3358TPS65217

您好!

在一个设计中、我们组织使用 TPS65217C、由于可用性原因、我们决定切换到 TPS652170。 它们具有相同的封装/引脚排列、几乎相同的数据表、但存在主要差异、这会导致问题。  

启动时、TPS65217C SYS 自动启动并输出5V 电压、 向其余 LDO 和 VDC 供电以开启。 然后、AM3358可 通过 I2C 配置 TPS65217C 以输出所需的电压。

当使用 TPS652170代替217C 时、启动时 SYS 上没有输出电压、从而防止其他 LDO 和 VDC 导通、并阻止 AM3358供电、无法通过 I2C 重新配置 PMIC。 2170是否需要单独的自供电器件来使用 I2C 进行配置?

我是否缺少任何其他差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    TPS65217C 和 TPS652170之间的主要区别在于 TPS652170是用户可编程的器件版本。 因此、它没有与 TPS65217C 一样的预编程加电序列

    这可以在 TPS652170数据表的寄存器映射部分中看到。 序列寄存器从第65页开始、默认设置为全0、而 TPS65217C 上定义了加电序列。  

    当 TPS652170器件启动时、VSYS 上应该有一个输出、但任何 LDO 或降压稳压器都不会输出。 您似乎需要使用单独的供电设备通过 I2C 启用各种输出、然后可以使用 AM3358执行其余的 I2C 配置。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感谢您的快速回答。 这是一个好问题。 如果在某处措辞明确表示该器件没有默认引导序列、则会很好、因为这需要更改设计才能获得正确的功能。 这两个数据表的措辞几乎相同、没有提到它没有默认的引导序列。 在第18页的 TPS652170数据表中、它显示了"图4:TPS65217A 器件的默认上电序列"。 这让我认为默认电源序列与217A 相同、客户可以根据需要进行更改。 在第18页的图4的说明中、它说查看" 使用 TPS65217x 为 AM335x 供电" PDF 来查看每个器 件的电源序列、但它也没有提到2170器件的任何信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的反馈。 我已经做了记录、并将努力调整数据表或创建新文档、以便更清楚地了解 TPS652170和 TPS65217x 器件之间的差异。  

    此致、

    Garrett