主题中讨论的其他器件:AM3358、 TPS65217、
您好!
在一个设计中、我们组织使用 TPS65217C、由于可用性原因、我们决定切换到 TPS652170。 它们具有相同的封装/引脚排列、几乎相同的数据表、但存在主要差异、这会导致问题。
启动时、TPS65217C SYS 自动启动并输出5V 电压、 向其余 LDO 和 VDC 供电以开启。 然后、AM3358可 通过 I2C 配置 TPS65217C 以输出所需的电压。
当使用 TPS652170代替217C 时、启动时 SYS 上没有输出电压、从而防止其他 LDO 和 VDC 导通、并阻止 AM3358供电、无法通过 I2C 重新配置 PMIC。 2170是否需要单独的自供电器件来使用 I2C 进行配置?
我是否缺少任何其他差异?