This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:问题

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5575
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179752/lm5575-questions

器件型号:LM5575

您好专家、

客户测量 V (SW-GND)、但看到最小电压为-5.28V 、低于 DS 绝对额定值中的-1.5V。   

您能否评论一下可能需要注意的事项?

此外、当从0-1.5A 进行负载瞬态时、 我们可以看到0A 处的 SW 节点波形如下所示。 这是预料之中的吗?  

此致、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    您是否会想到在整个原理图上进行发送? 以及您用于测量 SW 节点的方法。  

    谢谢、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约书亚

    原理图的一部分。

    SW 节点测量方法如下图所示。

    我们有两个问题。

    在 LM5575规范中、TI 定义了 SW 到 GND (稳定状态)<-1.5V、但未定义 动态状态。  

    如果我们使用稳态标准来判断动态状态测量结果、则它将失败。

    TI 能否提供  SW 与 GND 标准的动态状态、或 提供解决方案来减少过冲。

    2.当我们进行0-1.5A 的负载瞬态时 、我们看到0A 处的 SW 节点波形如下所示。 以及如何解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    短脉冲设置为防止出现“短通”,我们将其称为“死区时间”。 此时、高电平和低电平 FET 均未打开。 您测量的电压是体二极管电压。

    该负电压是由输出电感器在开关运行期间驱动电流流流过 MOSFET 体二极管而不是直流电源导致的、因此体二极管中的电流受到限制。

    数据表中的最小额定电压实际上是直流额定值、这意味着如果在开关运行期间从输出电感器以外的源向 SW 节点施加低于–1.5V 的恒定电压、则器件可能会损坏。 例如、如果直流电源提供的电压低于–1.5V 、理论上可能会通过低侧 MOSFET 体二极管提供无限电流、从而损坏器件。

    关于负载瞬态开关注意事项、以下应用手册应有助于进一步解释: http://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf

    这也应该提供一些有关直流/稳态结果的见解。

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约书亚

    1. 您是指下面的"简短"图片吗? 如果是、另一个问题是、我尝试关闭 E-load 的瞬态负载并保持0A 恒定电流、SW 节点是正常的受控节点、请勿参阅 "短路"。 我的意思是、当 从0A-1.5A 瞬态进行负载瞬态负载时、我看到出现了"短路"。 为什么会有这样的差异? LM5575是否具有低 FET?

    2. LM5575是否具有低 FET?  在干燥过程中、它似乎是高侧和低侧条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    Josh 不在办公室。 他将在周一返回时回到您的位置。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    抱歉、似乎没有低侧 FET、因此不太可能。 为了更好地帮助您、我想问一些有关您的原理图的问题。

    确切地说、您的 R101和 R102电阻器的值是多少?

    2.您是否还会考虑通过 PCB 文件(包括所有层)进行发送、以查看器件的布局?

    谢谢、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约书亚

    我们不会弹出 R101和 R102、而是尝试将 R101 = 10欧姆且 C256 = 330pF 与规格相同。 结果相同。

     。  

    2.下图的顶层布局(所有组件都位于顶层)

    3.我的问题:

    答:为什么负载瞬态为0-1.5A、我们看到0A 时的 SW 节点波形看起来是这样的?

    b:SW 过压为-7.594V、会损坏 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、  

    我希望 最大 SW 节点 电压为 VIN。 话虽如此、能否复制前一个波形以显示 VIN。 这应该能让我们更好地了解器件的行为。

    对于这样的器件封装设计、SW 下冲是典型值。 通过保持高 di/dt 环路较小、可以最大程度地减少这种情况。 审核您的原理图、就好像您这样做了。 话虽如此、下冲看起来是可以接受的。

    谢谢、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约书亚

    请检查该图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约书亚、您好!

    下面是 Vin、Vsw 和 Iout 波形的更多缩放。 我们要知道的最重要的问题是 VSW 理解值中的最小值-比 DS 绝对额定值低7.4V。 它是否有任何问题并可能导致损坏?  

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    感谢您提供放大的波形。 VIN 波形看起来正常、器件的瞬态响应看起来合理。 该部件的操作看起来安全。 SW 上最小电压的数据表规格适用于稳态。

    谢谢、

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,约书亚

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HC、

    没问题。