This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:使用前馈电容的缺点

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187011/tps7a8300-cons-of-using-feedforward-cap

器件型号:TPS7A8300

您好!

我正在读取 SBVA042。

在第2.1节启动问题中。 启动时间分为 tref 和 tcff。

在 T1时,当 VFB 达到基准电压时 PG 引脚被置为有效(上拉至 VOUT),因为内部电源正常比较器监视 VFB 电压,并且 VFB 增加到 PG 阈值(0.9Vref)以上。 但是、VOUT 达到稳定电压需要 tCFF 时间。 tCFF 是前馈电容器充电时间。

但我认为、即使在 tref 期间(PG 引脚置为有效之前)、CFF 也已经在工作、需要时间进行充电。

我不明白为什么在图9b 中、Vout 与 T1之前的时间成比例增加、但在 T1之后增加得更慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 输出开始上升的时刻、CFF 也开始充电、因此 VOUT 在树状结构期间不等于 VREF、而是开始偏离。 VREF 的启动时间通常很短(大约几十或几百微秒)、而如果 CFF 较大、VOUT 可能会更长(如图11所示)、因此当 CFF 较大时、VOUT = VREF 表示三倍频。 此外、在 tref 期间、当基准电压仍在斜升时、输出会作为 RC 时间常数的叠加加上基准电压斜坡。 图9显示了一个比较理想的示例、用于区分斜坡上的区域。  

    此致、

    Nick