请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A8300 您好!
我正在读取 SBVA042。
在第2.1节启动问题中。 启动时间分为 tref 和 tcff。
在 T1时,当 VFB 达到基准电压时 PG 引脚被置为有效(上拉至 VOUT),因为内部电源正常比较器监视 VFB 电压,并且 VFB 增加到 PG 阈值(0.9Vref)以上。 但是、VOUT 达到稳定电压需要 tCFF 时间。 tCFF 是前馈电容器充电时间。
但我认为、即使在 tref 期间(PG 引脚置为有效之前)、CFF 也已经在工作、需要时间进行充电。
我不明白为什么在图9b 中、Vout 与 T1之前的时间成比例增加、但在 T1之后增加得更慢。