This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:CT 引脚和寄生泄漏;如何确保通过电阻分压器复位

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185911/tps3808-the-ct-pin-and-parasitic-leakage-how-to-ensure-reset-through-resistor-divider

器件型号:TPS3808

您好像在 CT 引脚上添加了一个电容器、用于设置从输入通过阈值到输出变化的延迟。
CT 充电电流似乎为220nA? 这看起来很小...

如果电路板上有任何污染、例如从 CT 引脚到 GND 有一条5MΩ Ω 的寄生路径、则220nA * 5MΩ= 1.1V 压降
这会使我们无法达到所需的输出阈值、并且器件不会输出。

在我们(客户)的内部测试中、从-10°C 到70°C 的温度变化似乎会导致冷凝、从而影响输出-有时甚至不会切换。

为避免这种情况、我们(客户)正在考虑使用连接到 CT 电容的 VDD 分压器、以便至少器件能够将 CT 转换到超过其"高"所需阈值。

对于在这种用例中如何计算复位时序、我们(TI)是否可以提供任何意见?
~100kΩ、通过20k Ω 电阻器将 CT 引脚固定到 VDD 会导致典型的300[ms]复位时间;我们希望使用电阻分压器来调整该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    对于此用例、我必须与我们的设计团队进行仔细检查。 我将在24小时内为您提供最新信息。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    通过在 CT 引脚上添加分压器并使用电容、该电容将使器件的 TD 公式有效、并且可能会出现意外行为。  

    您是否能够在问题发生时提供 Vsense 的示波器截图并进行复位?   

    Jesse