您好像在 CT 引脚上添加了一个电容器、用于设置从输入通过阈值到输出变化的延迟。
CT 充电电流似乎为220nA? 这看起来很小...
如果电路板上有任何污染、例如从 CT 引脚到 GND 有一条5MΩ Ω 的寄生路径、则220nA * 5MΩ= 1.1V 压降
这会使我们无法达到所需的输出阈值、并且器件不会输出。
在我们(客户)的内部测试中、从-10°C 到70°C 的温度变化似乎会导致冷凝、从而影响输出-有时甚至不会切换。
为避免这种情况、我们(客户)正在考虑使用连接到 CT 电容的 VDD 分压器、以便至少器件能够将 CT 转换到超过其"高"所需阈值。
对于在这种用例中如何计算复位时序、我们(TI)是否可以提供任何意见?
~100kΩ、通过20k Ω 电阻器将 CT 引脚固定到 VDD 会导致典型的300[ms]复位时间;我们希望使用电阻分压器来调整该值。