This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:使用一个栅极驱动器、两个驱动器、两个具有共源连接的 NMOS、用于交流信号开关

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186836/iso5852s-using-one-gate-driver-two-drive-two-nmos-with-common-source-connection-for-ac-signal-switching

器件型号:ISO5852S

您好!

我计划使用 ISO5852S 在公共源连接中驱动两个串联的 NMOS。 此配置的目的是驱动交流信号。 我有以下与此相关的问题。

在所附的图中、VGS 指的是栅极驱动器输出。 请告诉我栅极驱动器的配置是否正常。

在接近100 - 200kHz 和50-70%占空比的开关频率下、栅极驱动器能够承受的最大峰峰值交流电压是多少?

谢谢。

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    是的、看起来不错。

    请参阅  5页数据表的绝对最大值部分、了解 驱动器每个引脚上支持的最大电压。 您需要确保开关频率和占空比共同不超过 驱动器支持的最大 Tj [150摄氏度]。 为了计算驱动器支持的最大功率、请参阅第29页的[最大可用动态功率]。 只要驱动器在支持的最大功率范围内运行、并且 Tj 不应超过150摄氏度。

    请告诉我们它是否能解答您的问题。

    谢谢

    Sasi