请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ISO5852S 您好!
我计划使用 ISO5852S 在公共源连接中驱动两个串联的 NMOS。 此配置的目的是驱动交流信号。 我有以下与此相关的问题。
在所附的图中、VGS 指的是栅极驱动器输出。 请告诉我栅极驱动器的配置是否正常。
在接近100 - 200kHz 和50-70%占空比的开关频率下、栅极驱动器能够承受的最大峰峰值交流电压是多少?
谢谢。
Jonathan