This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5432:EMI -电磁辐射

Guru**** 2504755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183443/tps5432-emi---electromagnetic-radiation

器件型号:TPS5432

您好!
我创建了一个实现此原理图的印刷电路: 原理图部分的链接

我通过环形天线测量、在工业 L1上测量该发射: 指向发射分光光度图图像的链接

您能告诉我您是否遇到过类似的问题? 您是否找到了减少排放的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    该电路具有哪种开关频率? 如果我没有错、则为700kHz、因为这是器件的特性。 您也可以共享布局吗?

    谢谢、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局链接中看到的内容

    PCB 尺寸为15x12.7mm
    PCB 是一个仅在顶层覆铜的单层

    此电路是插拔电路、并焊接在另一个电路上、请参阅 链路 DO 适配器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您分享布局。

    我在布局和原理图中注意到了多个方面:

    从开关频率来看、这是因为您在666kHz 左右看到的最高峰值、因此它可能与输入电容器和输入环路电感有关。 因为这是决定此频带中存储的能量量的区域。 因此、我的第一个建议是让 Cin 与 Vin 更好地连接。 将 Cin 电容靠近 IC Vin 引脚放置、尽可能靠近 IC Vin 引脚放置。

    另一件事是、正如您所说的、它是一个单层板。 使用多层电路板还有助于您获得单独的 GND 平面、从而为电流提供更好的返回路径。  

    本应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snva886/snva886.pdf)的第8页 对此进行了详细说明。

    这是建议的布局、您可以在其中看到 C1和 C2是输入电容器、以及它们的放置方式、从而更大限度地减小高能量环路面积。

    谢谢、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的电路中、0805案例中有2个10uF、我们可以使用2x22uF 进行托盘处理   

    GRT21BR61C226ME13L

    或2x47uF

    0805ZD476MAT2A

    我们会尝试并返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    是的、这也有助于改善结果。  

    谢谢、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen、

    我尝试添加两个22uF 陶瓷电容器与已经存在的两个10uF 电容器并联、  

    但我没有看到任何差异、从 图片中可以看到 、编辑前读取了航迹 A (黄色)、编辑后读取了航迹 B (紫色)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您的更新! 我可以看到的另一个原因是布局不良。  

    正如我在前面的评论中所说:

    "从开关频率来看、这是因为您在666kHz 左右看到的最高峰值、因此它可能与输入电容器和输入环路电感有关。 因为这是决定此频带中存储的能量量的区域。 因此、我的第一个建议是让 Cin 与 Vin 更好地连接。 将 Cin 电容靠近 IC Vin 引脚放置、尽可能靠近 IC Vin 引脚放置。

    另一件事是、正如您所说的、它是一个单层板。 使用多层电路板还有助于您获得单独的 GND 平面、从而为电流提供更好的返回路径"

    谢谢、此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的法赫恩
    当我们必须重做 PCB 时、我们将计划尽可能与您指定的布局类似的布局。 现在、我正在寻找已经生产出 PCB 的解决方案。
    但是、如果您说没有任何事情可以做、我们将在下一个 PCB 版本上评估改进。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    谢谢你。 因为现在我看到“布局”是办公室选项,因为增加电容不起作用。

    谢谢、

    法赫恩