This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735:BQ24735电池无法为系统供电

Guru**** 2511135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186627/bq24735-bq24735-battery-can-not-power-the-system

器件型号:BQ24735

你(们)好

客户使用 BQ24735设计原理图时、 单个适配器可以为系统正常供电、但单个电池无法为系统供电。

电池电压为15.8V、系统电压为15.2V、BATDRV 电压为15.2V (SRN15.8V)

适配器无法为电池充电并同时为系统供电。  

ACEFT 和 RBEFT 未导通、ACDET 电压为2.6V、VREGN 为5.93V、HIMOS 和 LOMOS 未导通、电池电压为15.8V、SYS 电压为15.2V、BATDRV 为15.2V (SRN15.8V)

附上了原理图供您参考。

请提供有关此问题的一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    该原理图看起来与我们的 EVM 类似。 ACFET 和 BATFET 均未导通。 如果有任何损坏、我建议检查 ACFET 或 BATFET。 尝试使用 BQ24735EVM 进行比较。  

    此致、

    老虎