请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24735 你(们)好
客户使用 BQ24735设计原理图时、 单个适配器可以为系统正常供电、但单个电池无法为系统供电。
电池电压为15.8V、系统电压为15.2V、BATDRV 电压为15.2V (SRN15.8V)
适配器无法为电池充电并同时为系统供电。
ACEFT 和 RBEFT 未导通、ACDET 电压为2.6V、VREGN 为5.93V、HIMOS 和 LOMOS 未导通、电池电压为15.8V、SYS 电压为15.2V、BATDRV 为15.2V (SRN15.8V)
附上了原理图供您参考。

请提供有关此问题的一些建议。
谢谢
星号