请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3553 主题中讨论的其他器件:LM3644
你(们)好
我想请您推荐具有或不具有相同功能的 IC
A.它需要是一个闪存(我想驱动两个 LED、其中一个需要1A)
b.同时测试手电筒(两个相同的手电筒、但我认为60 ~ 100M A 的手电筒可以正常工作)。
c.此外、由于它需要与摄像头 ISP 2688配合使用、因此我想跳线尝试在闪光灯和手电筒之间切换的功能。