This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3553:闪光灯 LED

Guru**** 2554380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186207/lm3553-flash-led

器件型号:LM3553
主题中讨论的其他器件:LM3644

你(们)好

我想请您推荐具有或不具有相同功能的 IC

A.它需要是一个闪存(我想驱动两个 LED、其中一个需要1A)

b.同时测试手电筒(两个相同的手电筒、但我认为60 ~ 100M A 的手电筒可以正常工作)。

c.此外、由于它需要与摄像头 ISP 2688配合使用、因此我想跳线尝试在闪光灯和手电筒之间切换的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gareth

    LM3644是一种可能的解决方案、具有1.5A 闪光灯电流和360mA 手电筒电流。 但是、需要通过重新配置内部寄存器来实现闪存和手电筒之间的切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Masson

    1.谢谢您推荐3644,那么为什么3553不合适呢?

    2、下面提到了3644取决于模式切换寄存器、如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想再次与您确认电流额定值。 要求是2个 LED、每个 LED 1A? 2个 LED 将同时运行?

    实际上、LM3644的电流能力高于3553、Iq 更低、这意味着功率损耗更小。 此外、LM3644的封装也更小。

    有一个用于 LM3644的寄存器用于切换模式。