This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852S:Vee2 - Vcc2短路

Guru**** 2539250 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185597/iso5852s-vee2---vcc2-short-circuit

器件型号:ISO5852S

大家好、我叫 Petr、我对 ISO5852S 驱动程序故障的可能原因有疑问。

多年来、我们一直在各种应用中的通用板中使用此驱动器。 这些应用中的大部分是有轨电车的转换器。 在一个应用中(用于冷却系统的三相逆变器)、运行一年后、同样的故障开始出现。 较低的驱动器始终在相同的输出阶段销毁。 IGBT 和其他器件正常、但在 ISO5852上、Vcc2和 Vee2引脚之间存在短路。 在 Vcc2 - OUTH 和 Vee2 - OUTL 之间存在高阻抗。

IGBT 驱动器的图片

 

应用的概述图

U203的驱动器始终是被毁的驱动器。

您能否帮助我们找出此故障的可能原因?

其他参数包括:

开关频率为10kHz、输出频率为5-50Hz  

全桥 IGBT 6 x FGTH40T120SQDNL

QG 221常闭

RG = 1欧姆  OUTH + 1欧姆 OUTL   

I OUT 1、5A 50 Hz

UDC= 620V   

输出滤波 器4mH、1uF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    感谢您在 E2E 上与我们联系。 很遗憾听到您在 U203上发现故障。 通过对原理图进行快速回顾、我在 I 原理图上看不到任何明显的东西。

    我有几个问题:

    • 在布局方面、它与应用中的其他驱动器有何不同、[ 由于特定布局、栅极路径上的电感更高/噪声水平高]?
    • 您或您的团队是否知道在故障场景中、系统在负载或其他条件方面存在任何差异。
    • 此外、 还可以共享为 U203和 另一个正常工作的栅极驱动器的最高负载电流开关捕获的栅极电压。 因此、我们可以了解 工作和非工作驱动器位置的系统中的峰值噪声。  

    根据您的观察信息、VEE2和 VCC2之间的 ESD 二极管可能无法正常工作。 我在偏置电源路径上观察到大约10uH、是否适用于所有驱动器?

    我看到 D1、D2绿色虚线就像电路的一部分一样-我假设它 只是围绕块的边框。 请确认。

    我们将等待您的输入来了解系统 诊断故障的可能根本原因。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasi、

    感谢您的快速反馈。

    我们捕获了具有标称电阻负载和实际风扇的逆变器所有 IGBT 上的栅极电压波形。 实际负载低于标称值。  所有示波器都是相似的、您可以在这里看到其中的一些示波器。

    我认为布局方面的相位之间没有很大的差异。 该驱动器仅在没有输出电流传感器的相位上。 在这里、您可以看到一些机械布局的图片。


    关于故障期间的状况、我们现在没有客户的相关反馈。 我认为此时它可能与低环境温度相关。 但这是未经核实的猜测。

    Vcc1和 Vee2之间的 ESD 二极管:如果您认为内部 ESD 二极管、它看起来应该损坏。 在 Vee2和 Vcc2之间、我们可以测量非常低的阻抗。 在其他 IC 上、我们可以测量内部二极管正向电压 appx。 0、6V。

    所有驱动器的电源路径中都有10uH 扼流圈。

    D1、D2块带划线、表示单独的 PCB。

    谢谢 Petr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Petr、您好!

    感谢您的快速响应、并分享了更多详细信息和范围捕获。 我无法区分 哪个是故障相位。 但是、共享的所有图像都具有类似的性能、请勿注意设置中的任何高噪声。  

    由于故障条件不明确且易于重现、我们无法给出任何建议。

    但是、根据您 所描述的故障特征、它看起来像是对该特定驱动器的电气过载。  如果您有兴趣了解故障的实际原因、可以完成 客户退货流程。

    TI 的 FA 流程会发现电气和物理证据以确定故障原因。  

    如果您要完成客户退货流程、请按"已解决"按钮。 或者、如果您有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢

    Sasi