主题中讨论的其他器件: BQ25792、 TPS25750
我需要 PD 控制器来提供以下功能。
- 2个 USB C、每个100W
- 2个 USB A、每个20W
- 具有 PD 控制器的电池充电 IC 接口
所有端口仅用于电力输送、而不用于数据传输。 您认为 TPS65988可以执行上述所有功能吗? 如果是、则选择哪一个特定的器件型号。 如果我使用 tps65988、那么我能否将 BQ25792与其连接、并像对 TPS25750一样使用 GUI 设置电池参数?
此外、我可能会使用7S8P 等大型电池组。 在这种情况下、GUI 可用于设置所需电池充电 IC 的所有这些设置?
谢谢