This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:PD 控制器选择

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, BQ25792, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184816/tps65988-pd-controller-selection

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件: BQ25792TPS25750

我需要 PD 控制器来提供以下功能。

  1. 2个 USB C、每个100W
  2. 2个 USB A、每个20W
  3. 具有 PD 控制器的电池充电 IC 接口

所有端口仅用于电力输送、而不用于数据传输。 您认为 TPS65988可以执行上述所有功能吗? 如果是、则选择哪一个特定的器件型号。 如果我使用 tps65988、那么我能否将 BQ25792与其连接、并像对 TPS25750一样使用 GUI 设置电池参数?
此外、我可能会使用7S8P 等大型电池组。 在这种情况下、GUI 可用于设置所需电池充电 IC 的所有这些设置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    对于2xUSB A 20W、您尝试实现的目标是什么、因为这超出了规格范围、而不是我们支持的范围。

    目前、TPS25750是我们将 I2C 命令连接到 BQ 器件的唯一器件、而 TPS25750的 GUI 中内置了这些命令。 使用 TPS65988时、您可以使用 GUI 配置 BQ 器件、但您必须一次手动发送一个事件。  

    对于2xUSB C 100W、此应用的最佳器件是 TPS65988。

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    感谢您的回复。

    • 我想知道、A 类 USB 可以提供多少功率? 例如、USB Type C 可以使用 PD 控制 器提供100W 功率、但我不确定 USB Type A 如何提供15、18或20W 功率。 在计算机端口等简单的 USB 2.0设计中、USB 类型 A 如何定义500mA 电流限制? 此外、可以通过 USB A 提供15W 功率的旧手机充电器、它们是如何提供的? 是使用数据引脚与接收器件通信以设置电流的某种 USB 控制器、还是提供预定义电源的简单电源电路。
    • 关于 TPS65988 BQ 设置、我是否可以在 PD 端口配置中保存所需的 BQ 设置时将其存储在 EEPROM 中? 或者、我必须使用某种编程来执行所有这些设置。 我想避免为设计使用任何编程部件、并尽可能使用 GUI。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我正在研究这个问题、并将在2023年1月9日星期一之前回复您。 感谢您的耐心等待!

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请查看我对您以下问题的回答!

    • USB Type A 无法支持这些高功率级别、如果按照 USB BC 1.2或4.5W 使用、则限制为最高7.5W。 USB 3.1的标称工作电压为5V、最大电流限制为900mA、与4.5W 相关。 根据 USB BC 1.2进行使用时、电流限值变为1.5A、从而实现高达7.5W 的功率。 偏离这些标准的是不符合要求的解决方案、我们不支持这种解决方案。
    • 无需将任何 BQ 设置存储在 EEPROM 中、因为所有 BQ 设置均可通过 GUI 进行配置。 所有配置设置均可通过 GUI 完成、因此无需在您的终端进行编程

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好
    感谢您的反馈。
    我对 USB A 端口电源的一个问题感到困惑。 手机适配器具有高功率额定值、这些适配器还具有 USB A 型端口。 另一件事是、我们必须使用 USB A 转 USB Type C (或微型 USB)电缆、但最终、适配器的 USB type A 端口将提供巨大的功率。
    这些手机壁式适配器也是兼容的解决方案。
    例如、此15W Samsung 适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您所参考的器件和电源标准与我们不支持的 BC 1.2扩展功率等级相关、因为它们不是兼容的解决方案。  

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我找到了一份 TI 文档、其中介绍了不同标准的不同额定功率。
    我现在更困惑、因为有些文章说 BC1.2 7.5W。 TI 文章中提到 BC1.2 25W。

    我可以在其中获取有关合规性的准确信息。 我们的旧模型设计为12W、它通过了所有合规性测试、是2年前的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    我相信您找到的文件可能会有一些误导或不准确。 我附加了用于合规性的实际 USB 电源规范。 请参阅以下内容:

    非常尊重、

    Brandon Beader