This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于小型电池的太阳能 MPPT 铅酸电池充电器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187100/solar-mppt-lead-acid-battery-charger-for-a-small-battery

主题中讨论的其他器件:BQ25798BQ24650

您好!

对于一个项目、我需要一个用于小型12V 负载酸电池的太阳能充电器 IC。   这是一个小型电池、因此2个3A 的充电器电流就足够了。

我没有找到任何适合较小电流的太阳能铅酸。 仅具有外部功率级的大型类型。

是否有任何具有 TI 建议使用的内部功率级的太阳能铅酸充电器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安永、

    对于非主机控制的情况、请查看 https://www.ti.com/lit/an/slva437a/slva437a.pdf

    对于主机控制(意味着需要软件)、请查看 BQ25798。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。 有一个微控制器、因此软件要求很好、BQ25798看起来很有希望。

    仅两个 IC 均无库存、将在2024年左右上市。 这是个问题。

    此致、

    恩斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安永、

    TI.com 上提供了所有样片库存。 如果 BQ25798或 BQ24650 不可用,查找方法最好是单击“可用时通知我”链接。 器件恢复库存后 、您将收到一封订单电子邮件通知。 我们经常为 TI.com 补货。

    此致、

    Mike Emanuel