请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25798、 BQ24650您好!
对于一个项目、我需要一个用于小型12V 负载酸电池的太阳能充电器 IC。 这是一个小型电池、因此2个3A 的充电器电流就足够了。
我没有找到任何适合较小电流的太阳能铅酸。 仅具有外部功率级的大型类型。
是否有任何具有 TI 建议使用的内部功率级的太阳能铅酸充电器?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、安永、
对于非主机控制的情况、请查看 https://www.ti.com/lit/an/slva437a/slva437a.pdf。
对于主机控制(意味着需要软件)、请查看 BQ25798。
此致、
Jeff