This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62207:低温不稳定性

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185017/tps62207-low-temperature-instability

器件型号:TPS62207

您好!

 

我们在同一设计中使用 TPS62207已有十多年、没有任何问题。 多年来、我们一直没有改变我们的设计或组件值。

但是、在2022年的最后一批量产中、我们收到了客户现场的反馈、因为当温度下降时、运行会中断。

 在研究之后,这来自 TPS62207的输出,它在温度下降到大约5°C 时呈现残余振荡 :

  • 在5°C 以上、纹波小于80mVpp。
  • 低于5°C 时,纹波会变为>200mVpp。
  • 在5°C 时、纹波是不连续的。

该温度根据电路板而变化、但介于10°C 和0 C 之间

连续>200mV 纹波(T < 5°C)

 

温度= 5°C 纹波间歇性(时基0.5s)

负载包含2个8.2欧姆的串联电阻器。 反馈来自这些电阻器的中点。

 

我们重新焊接了焊缝、替换了输出陶瓷滤波电容器(10µF μ F)、使用了5年前的 TPS62207。 这种现象似乎不那么存在,但在几张卡片上仍然存在。

 

您是否有什么想法会导致这些振荡?

Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    在我看来、器件可能处于 PFM/PWM 运行的边界。 您能否尝试在输出端添加一个小电阻负载以强制其进入 PWM 开关?

    如果您添加更多的输出电容器、您还能检查它的外观吗?

    如果可能、请分享转换器的原理图和布局。

    此致、

    瓦伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varum、

    感谢你的帮助。

    出于保密原因 、我无法在此论坛上分享所有用户均可访问的原理图和布局。

    如果确实有必要、我希望我可以通过电子邮件直接将其发送给您。

    但是、我们的原理图 与下面数据表中的典型原理图相似、不同之处在于 负载包含2个8.2欧姆串联电阻器、反馈来自这些电阻器的中点。

    在我的器件中、L1 = 10µH μ F、Coutput = 10µF μ F 陶瓷、Cinput = 10µF μ F

    是的、我同意器件看起来像是在 PFM 和 PWM 运行之间切换。  但是、它没有解释这个问题现在出现了。 我们在同一设计中使用 TPS62207已有十多年、没有任何问题。

    您有解释吗? TPS62207裸片最近是否发生变化?

    现在:  

    我 在上一个量产批次的10块电路板上进行了温度测试(-10°C)。 其中7个有问题。

    我尝试添加一个与负载并联的100欧姆电阻器:没有效果。 :没有影响。

    我尝试 在输出电容中添加一个100nF 的帕拉尔陶瓷电容:没有效果。

    我尝试  在输出电容器中添加一个4.7µF μ F 陶瓷电容器:纹波返回到< 80mV。 (这正是我们所期望的。)

    我将用22µF /00805陶瓷电容器替换输出电容器,并 重新执行 温度测试。

    您是否看到任何可能的副作用?

    此致

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    我已通过电子邮件与您联系。 将关闭此线程。

    此致、

    瓦伦