您好!
我们在同一设计中使用 TPS62207已有十多年、没有任何问题。 多年来、我们一直没有改变我们的设计或组件值。
但是、在2022年的最后一批量产中、我们收到了客户现场的反馈、因为当温度下降时、运行会中断。
在研究之后,这来自 TPS62207的输出,它在温度下降到大约5°C 时呈现残余振荡 :
- 在5°C 以上、纹波小于80mVpp。
- 低于5°C 时,纹波会变为>200mVpp。
- 在5°C 时、纹波是不连续的。
该温度根据电路板而变化、但介于10°C 和0 C 之间
连续>200mV 纹波(T < 5°C)

温度= 5°C 纹波间歇性(时基0.5s)

负载包含2个8.2欧姆的串联电阻器。 反馈来自这些电阻器的中点。
我们重新焊接了焊缝、替换了输出陶瓷滤波电容器(10µF μ F)、使用了5年前的 TPS62207。 这种现象似乎不那么存在,但在几张卡片上仍然存在。
您是否有什么想法会导致这些振荡?
Philippe