Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ77905, BQ7718
主题中讨论的其他器件:BQ34110、 BQ77905、 BQ7718
我正在尝试了解基于 BQ34110 EVM 的 BQ34110设计的每个细节。 我仍然不明白 J3的用途。 在《BQ34110 EVM 用户指南》(SLUUBI1)的第3.2.1节中、J3用于选择运行模式、但未作进一步说明。 那么、我想知道 它的作用是什么模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ77905, BQ7718
我正在尝试了解基于 BQ34110 EVM 的 BQ34110设计的每个细节。 我仍然不明白 J3的用途。 在《BQ34110 EVM 用户指南》(SLUUBI1)的第3.2.1节中、J3用于选择运行模式、但未作进一步说明。 那么、我想知道 它的作用是什么模式?
您好、越南、
当您将 VEN 引脚用于电压使能功能(而不是 GPIO 功能)时、当监测计测量 BAT 上的电压时、VEN 将被驱动为高电平、而在其他时间、VEN 将被驱动为低电平。
VEN 控制一个电阻分压器来分压栈顶电压并将其应用于 BAT 引脚。 这可能是一个简单的电阻分压器(没有任何 FET)、但随后会连续消耗电流。 因此、为了减少从堆栈汲取的功率、包含了 Q2和 Q3的电路-这会导致分压器仅在测量 BAT 时受电、而在测量时被断电。
监测计本身从 Regin 获取其电源电压、该电压通过由 D1、R1、Q1组成的电路连续供电。
当 VEN 被驱动为低电平时、分压器关闭。 Q3被驱动为关断、这意味着 Q2的栅极将被拉高、导致 Q2被关断、因此没有电流流过任一分支。
当 VEN 驱动为高电平时、分压器打开。 Q3被驱动为导通、因此它会导致 Q2的栅极被拉至足够低的水平、从而开启 Q2。 当 Q2导通时、电流流经 R9、R12、R13和 R8、将栈顶电压分压至<1V 的电平、这在 BAT 引脚上测量。
谢谢、
Terry
您好、越南、
您需要反向 SRN 和 SRP (请参阅下面 EVM 原理图中的内容)。 请注意、bq34110上的 VSS 引脚应连接到 BAT- GND。
电池系统通常会始终集成一些保护子系统。 这可能是一个控制 FET 的电路、FET 可能是高侧、在 BAT+至 PACK+线路中、也可能是低侧、在 BAT-至 PACK-连接中。
bq77905支持低侧保护 FET、可进行堆叠以实现更高的电池节数。 如果您更喜欢高侧 FET、可以将其与 bq76900结合使用。
bq7718是二级保护的另一个选项、如果存在严重问题、可熔断化学保险丝以永久禁用电池组。
谢谢、
Terry