This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110EVM-796:J3在 BQ34110 EVM 中的作用

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ77905, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/691186/bq34110evm-796-role-of-j3-in-bq34110-evm

器件型号:BQ34110EVM-796
主题中讨论的其他器件:BQ34110BQ77905BQ7718

我正在尝试了解基于 BQ34110 EVM 的 BQ34110设计的每个细节。 我仍然不明白 J3的用途。 在《BQ34110 EVM 用户指南》(SLUUBI1)的第3.2.1节中、J3用于选择运行模式、但未作进一步说明。 那么、我想知道 它的作用是什么模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、越南、

    J3适用于希望将 VEN/GPIO 引脚用作 GPIO 的客户、因此他们可以将其与控制包含 Q2和 Q3的电路断开。 理想情况下、Q3在其栅极至 GND 上有一个下拉电阻器。 如果移除 J3、则可以将 Q3的栅极连接到 GND 以禁用 FET (也会禁用 Q2)。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    感谢您的快速响应。 但是、我的问题是、当我通过 J3 (连接)实现 VEN/GPIO 控制 Q3时会发生什么情况。 当 VEN/GPIO 为低电平时会发生什么情况、当 VEN/GPIO 为高电平时会发生什么情况?

    当它为高电平时、它会关闭整个系统、反之亦然当它为低电平时、那么系统打开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、越南、

    当您将 VEN 引脚用于电压使能功能(而不是 GPIO 功能)时、当监测计测量 BAT 上的电压时、VEN 将被驱动为高电平、而在其他时间、VEN 将被驱动为低电平。

    VEN 控制一个电阻分压器来分压栈顶电压并将其应用于 BAT 引脚。  这可能是一个简单的电阻分压器(没有任何 FET)、但随后会连续消耗电流。  因此、为了减少从堆栈汲取的功率、包含了 Q2和 Q3的电路-这会导致分压器仅在测量 BAT 时受电、而在测量时被断电。

    监测计本身从 Regin 获取其电源电压、该电压通过由 D1、R1、Q1组成的电路连续供电。

    当 VEN 被驱动为低电平时、分压器关闭。  Q3被驱动为关断、这意味着 Q2的栅极将被拉高、导致 Q2被关断、因此没有电流流过任一分支。

    当 VEN 驱动为高电平时、分压器打开。  Q3被驱动为导通、因此它会导致 Q2的栅极被拉至足够低的水平、从而开启 Q2。  当 Q2导通时、电流流经 R9、R12、R13和 R8、将栈顶电压分压至<1V 的电平、这在 BAT 引脚上测量。

    谢谢、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的解释。 只是为了确认我的理解、如果我将 J3保持断开状态、 那么 Q1具有开路栅极、它将持续消耗电流?

    如果是这种情况、我能否简单地移除 Q2和 Q3、只在 BQ34110中的 BAT+和输入 BAT 之间留下一个电阻器? 我使用的是多节>5配置。 对于24V 电池电压、R2电阻为450K。 唯一的缺点是电流持续流动。如果功耗不是一个关键因素。 我将在这里附上新的简化设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、越南、

    R2处于错误位置-您需要将其移至 R16的左侧、因此它介于 BAT+ 24V 电压和 R16之间。 这将正确实现分压器、因此 BAT 引脚上出现的电压将小于1V。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的建议。 我现在将 R2移到左侧。 我们刚刚开始设计我们自己的 BQ34110、并可能在需要时使用 Q2和 Q3返回到原始设计。

    由于您对此主题非常了解、我只想提出一个简单快捷的问题、而不是发布新帖子。 在 PACK-连接器上、我看到 NT1、标记为 NT1 Net-Tie。 我在 BQ34110 EVM 中的任何位置都看不到它。 我想知道网带是什么用途? BOM 中甚至没有列出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、越南、

    网捆扎带只是一个原理图元件、它以受控方式在两个节点之间实现短路。 您可以在 Altium 网站 www.altium.com/.../((Creating Connectivity)_AD 上看到相关说明

    在本例中、网捆扎带将电路原理图中的 PACK-与 GND 短路。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我明白了。 但是、这又带来了另一个问题:由于 BAT 和 PACK-都接地、因此 SRP 和 SRN 都接地、那么 SRP 和 SRN 看起来对 BQ34110没有任何影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是说 SRP 和 SRN 都通过100欧姆电阻接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、越南、

    我看不到您所说的内容- SRN 通过 R20连接到 GND=PACK-。 SRP 通过 R16连接到 BAT-。 BAT-通过传感电阻器 R18连接到 PACK-。 R18两端的电压是我们使用 SRP 和 SRN 测量的电压。 在 EVM 原理图中、R18为10m Ω、例如、通过 R18的1A 电流将在该电阻器上产生10mV 压降、这是器件在 SRP-SRN 处测量的值。

    谢谢、

    Terry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    很抱歉、我没有包含我们的实际设计、因此您可以看到我遇到的问题。

    如该原理图所示、P01是来自控制器的 GPIO。 P01用于打开/关闭 Q4、这将打开/关闭负载(LED 灯)。 因此、在本例中、我们必须将 BAT-连接到 GND 才能使其正常工作。 现在、我必须根据 BQ34110 EVM 设计确定如何正确连接 BAT-和 PACK-。

    在这种情况下、我需要您的建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 越南、

    使用监测计时不能正常工作的情况、更好的配置是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您的建议。 我想澄清您的原理图并添加注释、并确保其正确。

    因此、在本例中、BAT -接地。 我们不再需要网带。 现在、BAT -将连接 SRN、PACK-将连接 SRP。

    这里有一个新的保护电路。 我们是否需要另一个芯片来提供保护? TI 是否提供了保护电路的任何示例?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、越南、

    您需要反向 SRN 和 SRP (请参阅下面 EVM 原理图中的内容)。  请注意、bq34110上的 VSS 引脚应连接到 BAT- GND。

    电池系统通常会始终集成一些保护子系统。  这可能是一个控制 FET 的电路、FET 可能是高侧、在 BAT+至 PACK+线路中、也可能是低侧、在 BAT-至 PACK-连接中。

    bq77905支持低侧保护 FET、可进行堆叠以实现更高的电池节数。  如果您更喜欢高侧 FET、可以将其与 bq76900结合使用。

    bq7718是二级保护的另一个选项、如果存在严重问题、可熔断化学保险丝以永久禁用电池组。

    谢谢、


    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    感谢您对 BQ34110的所有解释和建议。 我想我可以继续进行我们的设计、因为这可能是我们将生产大量产品的一个产品。

    您提供了非常好的帮助、我希望我们将使用 TI BQ34110获得一款出色的产品。

    此致。