This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570存储的能量在不同输入功率下是否不同?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689645/bq25570-is-the-energy-stored-by-bq25570-different-with-different-input-power

器件型号:BQ25570

尊敬的所有人:

我的问题看起来很愚蠢。 但我遇到了这个问题。 我的电路的方框图如下所示。 BQ25570的 VSTOR (和 VBAT 一起)连接到超级电容器以供后续使用。 VSTOR 仅在达到3.3V 时连接到负载(使用开关、如图所示)。 对于收集装置模块的不同输入电源、尽管 VSTOR 电压(3.3V)和负载相同、但我在这两种情况下观察到了不同的放电时间! 请参见图1 (0.630W)和图 已连接2 (3W)。

事情是,对于一个电容器的非常基本的等式(E = 1/2*C*V^2),如果电压处于同一电平,电容器中存储的能量必须相同。 但是、在这些不同的充电时间(图1和图2、输入功率分别为0.63W 和3W)下、在这两种情况下、电容 C2上存储的能量完全不同。  

我还有一个问题与此问题相关。 我尝试通过以下公式来估算代表电路功耗的电流:i = C2 * dV/dt (C2 = 6.8mF、V = VSTOR 随时间变化)=> V D跌 落、I 上升、反之亦然。 问题是、通过该计算、我得到的振幅高达500mA、VSTOR 下降大约20mV。 这对我的电路根本没有意义、尤其是所有组件都是超低功耗组件。  

从上面提到的观察结果可以看出、我的结论是:无法通过这个等式从 VSTOR 中提取电流振幅、因为能量不仅存储在 C2中、而且存储在我不知道的 BQ25570中的某个位置。 我是对的吗?

非常感谢你能抽出时间。 任何建议都将受到高度赞赏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在查看您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Upal Patel。 为了更清楚地说明,VSTOR 的压降在大约1ms 内为20mV =>上升的电流大于500mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Minh、
    您能否提供应用原理图?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Upal:

    感谢您的回答。 请在下面找到与 BQ25570相关的部分原理图。  收集装置模块只是一个采用2个肖特基二极管的1级乘法器电路。

    在我看来、经过更多的测试后、如果输入功率较高、应用的额外放电时间可能来自第一个超级电容器(C1)。 对于较高的输入功率、收集的能量可能很高、以至于 C1中存储的冗余能量更多。 这会使应用程序有更多的运行时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minh、
    您可以从 BQ25570获得的最大输出电流为110mA、并且可以通过 VSTOR 计算电流振幅、我看到第一个原理图、您提到 C2为6.8m、我猜 C2 CSTOR 是不是? 因为在原理图中、CSTOR 看起来像是4.7uF。