This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/BQ76PL455A-Q1:无法在 Bq76pl455A-Q1和 TMS570ls3137 (UART)之间进行通信

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693886/compiler-bq76pl455a-q1-unable-to-communicate-between-bq76pl455a-q1-and-tms570ls3137-uart

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我尝试与 Bq76pl455和 TMs570ls3137通信、但我面临的是 UART 通信未发生的问题。

通过调试、我将获得低于错误的值、其中 TXRDY 在发送第一个字节后未被"置位"。 我将在下面附上我的调试分析。

注意:我使用"g_sciTransfer[1].mode=0"意味着我使用的是轮询方法。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gargi、

    如果可以、请收集 TX 和 RX 线路的逻辑分析仪跟踪、如果可以、请收集跟踪结果以查看发生的情况。

    您能否确保 TMS570和 pl455的逻辑电平仍然相同?

    如果您直接从 pl455示例代码中修改了此代码、则可能是3137的 UART 外设配置不正确。 VIM 也可能配置不正确。 我强烈建议您同时在 Hercules 论坛上发帖。