This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:输入电压开-关测试问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693522/tlv733p-input-voltage-on-off-test-problem

器件型号:TLV733P

我们使用 TLV73318器件进行了输入电压的开-关测试、并在电子负载设备(Chroma)中遵循以下测试条件  

VIN_High = 2.35V

VIN_Low = 0V

输出电流= 300mA

然而、在每个周期开始时只有电流脉冲、此时在负载设备上设置 CC 模式。

当使用 CR 模式时、问题消失了。 您是否有如何解释的建议? 是设备行为还是其他行为?

CC 模式:

CR 模式

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    从输出电压仍为0V 的稳压器中消耗300mA 的电流是否有点不切实际?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们想知道发生了什么情况? 这可能是由电子负载设备引起的吗?

    你有什么建议吗?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    示波器上通道4上的电流/除法在两个示波器快照之间变化了20倍。 CC 模式测试为200mA/div、CR 模式测试为10mA/div。

    当稳压器输出为1.8V 时、CC 测试中的输出电流是多少? 它大约是10mA 吗?
    在 CR 模式测试中、您是否仅从稳压器中抽取10mA 电流? 如果您希望消耗300mA 电流、请将 CR 模式设置为6欧姆。