请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24192 大家好、TI 工程师、
我正在使用 BQ27531 电量监测计+ bq24192 充电 应用。
问题:当电池已充满电且没有负载连接到 BQ24192的 SYS 时,如何减少充电应用的功耗?
当 VBUS 的电压 设置为5伏时、我发现 BQ24192的 VBUS 的电流消耗仍然约为35mA。
这个充电应用也许集成在一个总线控制器件中。 电源 将连接到总线电池系统。
因此、当 电池充电完成但外部电源仍处于连接状态时、降低功耗非常重要。