This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:如何在电池充满电且未连接负载时减少功耗?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692874/bq24192-how-to-reduce-power-comsumption-when-batter-is-fully-charged-and-no-load-is-connected

器件型号:BQ24192

大家好、TI 工程师、

    我正在使用 BQ27531 电量监测计+ bq24192 充电 应用。  

   问题:当电池已充满电且没有负载连接到 BQ24192的 SYS 时,如何减少充电应用的功耗?

   当 VBUS 的电压 设置为5伏时、我发现 BQ24192的 VBUS 的电流消耗仍然约为35mA。

   这个充电应用也许集成在一个总线控制器件中。  电源 将连接到总线电池系统。

   因此、当 电池充电完成但外部电源仍处于连接状态时、降低功耗非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Junqing、

    为了降低输入静态电流、您可以使用高阻抗或 HIZ 模式。 此外、输入电流降至50uA 以下。 第9.3.1.3.6节提供了有关此模式的更多信息。 仅当电池充满电时才应进入此模式。

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢您的回复。
    这对我很有用。  

      可能需要一个控制单元(如 MCU 或处理器主机)来检测电池充电状态并控制 BQ24192进入 HIZ 模式?  

      REG00[7] 设置为1后、BQ24192进入 HIZ 模式、并且没有时间延迟。 因此、当器件系统关闭时、我认为应该需要一个控制单元来完成它。  对吗?

    寄存器   REG00是否有任何擦除和写入周期限制,这可能会影响产品寿命?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Junqing、

    您将需要一个控制单元来退出 HIZ 模式。

    不应出现任何问题、寄存器不会保存值、因此不会保存数据。 充电器仅具有可返回的默认值。

    谢谢、
    John