This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:关于 TPS92515 IADj 问题

Guru**** 2595855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693932/tps92515-q1-about-tps92515-iadj-question

器件型号:TPS92515-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92515

您好、TI、

我对 TPS92515 VIADJ 有疑问。 您能帮我推荐吗? 谢谢。
TPS92515具有零电压、可开启输出电流调节。 这意味着 LED 容易因受噪音影响而开启。
Maxim 的导通电压比 TPS92515高0.2V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您变暗至零、则可以使用 PWM 引脚将其禁用。 如果电路设计正确、则该引脚上不应存在噪声。 如果确实需要、可以向 TPS92515 CSn 添加偏移、以创建类似的函数。

    此致、