This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630250:输出电压精度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/692884/tps630250-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS630250

您好!

如果对 TPS630250的 VIN 引脚施加3.3V +/- 10%的电压,则 PWM 模式下的输出电压是否能够在3.3V +/- 5%以内?
如果有更合理的解决方案、请告诉我。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    如数据表中所述、在强制 PWM 模式下、FB 电压精度为+/- 1%。  根据反馈电阻器的精度,我们可以满足+/-5%的要求。

    如果您使用此器件的固定输出版本 TPS6360252、则输出电压精度预计为+/-1%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina - San、

    感谢您提供信息。

    我明白了。

    此致、
    加藤